请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62290-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS62260、 TPS62260-Q1
您好!
符合 AEC-Q100标准或仅满足某些 TI 内部汽车认证?
我提出的原因是、我需要确保我希望使用的器件符合 AEC-Q100标准。
在某些器件上、数据表明确说明了这些信息(例如符合 AEC-Q100标准的以下结果-)。
但对于 TPS62290TDRVRQ1 和 TPS62260TDRVRQ1等器件、
数据表仅说明"符合汽车应用要求"、但未参考任何资质认证标准。
这是数据表中针对正在考虑的多个器件的唯一资质认证声明。
是否有可识别已通过 AEC-Q100认证的 TI 器件的主列表?
请给我建议。
此致、
Yusuke /日本地区