This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:LM3481在负载下振荡

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613314/lm3481-flybackevm-lm3481-oscillates-under-load

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件: LM3481

大家好、

我已准备好 LM3481-FLYBACKEVM、将其用作 基于 LM3481的 Fyback 电源的测试平台。

我更改了以下器件:R13从162k 改为105k (新开关频率:200kHz)

  R16从3.83k 到1k (新输出电压:5V)

  T1:NP:NS (初级到次级)= 11:14

  LP =µH μ A、ER11/5内核、N87

电源应在输出端提供1.5W 的功率。 然而、在700mW 时、LM3481开始在 DR 引脚、内核上振荡

变压器的饱和程度也会超过(请参阅测量结果的屏幕截图)。 PWM 信号在 0至700mW 范围内的占空比  如下所示。

下面 是以下信号测量结果的一些屏幕截图:

CH1:LM3481:DR (PWM 开关 信号)

CH2:Rsense (感测到的初级电流)

CH3:LM3481:COMP (输出电压反馈)

CH4:UD (开关晶体管的漏源电压)  

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细检查您的变压器极性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢你的答复。 我检查了我的设计并注意到变压器绕组被交换了。

    现在我没有问题。

    此致

    Adam