This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:自动更新功能

Guru**** 2640485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613081/tlc5971-auto-update-feature

器件型号:TLC5971

我不熟悉此芯片、我有几个问题:

1) 1)如果我将 DSPRPT 位设置为"1"、只要内部振荡器(启用时)运行、TLC5971是否会继续对输出进行 PWM 处理?  那么、它可以是"设置后忘记"吗?

2) 2)是否有任何方法来确定内部振荡器输出? 我提出这一要求是因为数据表在振荡器上有一个非常宽的最小/最大窗口。

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tony、

    1) 1)您回答正确。 如果您将自动重复设置为打开、只要 GS 参考时钟为、它就会重复总显示周期而不发生任何位更改
    可用。

    2) 2)无法选择内部振荡器频率、如果您需要精确的频率、则可以使用 SCKI 选择外部时钟。

    此致、
    Kenneth