Other Parts Discussed in Thread: TLC5971
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5971 我不熟悉此芯片、我有几个问题:
1) 1)如果我将 DSPRPT 位设置为"1"、只要内部振荡器(启用时)运行、TLC5971是否会继续对输出进行 PWM 处理? 那么、它可以是"设置后忘记"吗?
2) 2)是否有任何方法来确定内部振荡器输出? 我提出这一要求是因为数据表在振荡器上有一个非常宽的最小/最大窗口。
谢谢
Tony