This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:宽输入电压、高输出电压、低负载、无可闻噪声

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28810, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612993/ucc28880-wide-vin-high-vout-lo-load-no-audible-noise

器件型号:UCC28880
主题中讨论的其他器件: UCC28810UCC28910

大家好、

我想给我 cct.

因为 WEBENCH 无法实现该设计。

VIN  DC38V 至 DC156V
输出电压 为20V
输出电流  为30mA
频率  超过20kHz (所有输入电压范围)

无隔离
输入电压增加时无停止。
预载不会产生大损耗
不必须、但要使用2.2mH 或2.7mH。

实际的 cct 问题是、

电感值减小->停止振荡。 高输入电压
电感值增加->频率 低于20kHz

请给我 cct. 使用 UCC28880。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San、您好!

    感谢您为您的项目考虑使用 UCC28880控制器。 我一直在使用 UCC28880设计计算器( www.ti.com/.../getliterature.tsp )查找组件值。

    对于低功耗(0.6W 输出)和宽输入范围、该计算器建议在20kHz 以上运行时电感约为1mH。 使用2.2mH 或更高电平可将典型开关频率降至~14kHz 或更低。 但1mH 可能会导致频率达到62kHz 限制。

    我已经研究过你的顾虑、但我需要更多时间来思考。
    我会再来的。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich - San、

    感谢您的支持。

    但客户的实际输入范围更宽。  DC33V 至 DC156V。

    UCC28880无法满足此要求。  它超过了最大值 占空比限制。

    我们必须取消 UCC28810订单。

    无论如何,UCC28910降压如何?

    VIN DC33V 至 DC156V
    输出电压为20V
    输出电流为30mA
    频率 超过20kHz (所有输入电压范围)

    无隔离
    输入电压增加时无停止。
    预载不会产生大损耗

    如果您能找到合适的器件值、请告诉我。

    谢谢!