Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28810, UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28880 主题中讨论的其他器件: UCC28810、 UCC28910
大家好、
我想给我 cct.
因为 WEBENCH 无法实现该设计。
VIN DC38V 至 DC156V
输出电压 为20V
输出电流 为30mA
频率 超过20kHz (所有输入电压范围)
无隔离
输入电压增加时无停止。
预载不会产生大损耗
不必须、但要使用2.2mH 或2.7mH。
实际的 cct 问题是、
电感值减小->停止振荡。 高输入电压
电感值增加->频率 低于20kHz
请给我 cct. 使用 UCC28880。