This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:输出电容器公式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612822/lmr16020-output-capacitor-formula

器件型号:LMR16020

朋友们、您好!

我对所附数据表中的输出电容器公式有疑问。

如果 IOH=2A、IOL=0.2A、Vout=50V、Vos=250mV、L=9.55uH、 我根据等式12计算出的值是108uF (fs=200k)、而不是36uF、我根据等式13计算出的值是1.5089uF、而不是7.7uF、我是否理解不正确? 请为我解释一下公式。

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    公式正确。 您会得到这个非常低的值、因为您使用的最大输出电压为50V。在您的情况下、EQ 12将是一个更严格的要求、要求 Cout > 36uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker、

    感谢你的答复。

    我想问、36uF 和7.7uF 的值来自哪里、您能告诉我 EQ12和 EQ13的确切参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说不出。  当我摩擦这些公式时、我得到36uF (正确)和15.4uF、而不是7.7uF (关闭系数2)。  我没有编写该数据表、因此我无法这么说。  我使用相同的公式检查了另一个数据表、它显示了正确的答案、因此我们可以假设7.7 μ F 的关闭系数为2 x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker、

    感谢您的善意帮助。

    此致、