This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:从 Eco-Mode 到 DCM 的负载瞬态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607615/tps54260-q1-load-transient-from-eco-mode-to-dcm

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54260

您好、先生、

我 的客户使用 TPS54260为 MCU 供电。 在 MCU 上电之前、TPS54260在 Eco-mode 下工作。 当电压监控器复位 MCU 时、负载将瞬态变为60mA、 然后输出电压将下降约400mV、这将触发 UV 并再次复位 MCU。

有两种方法可以解决此问题,瞬态压降将限制在100mV 以下 :

在 MCU POR 前、添加额外的3mA 负载以退出 Eco-mode。

2.更改补偿参数:使用(100nF+10k)与1nF 并联的故障电路板、只需将100nF 更改为10nF 即可解决此问题。  

我想确认这个问题的根本原因是什么、Eco-mode 瞬态到 DCM 行为会产生很大影响吗?

补偿会产生很大的影响、但测量的故障电路板实际交叉频率为3kH、因此不应 带来太多的压降。

在波形中:绿色表示输出、紫色表示 COMP 电压。  蓝色是 来自电压监控器的复位信号。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Eco-mode 转换的瞬态响应比 CCM 到 CCM 负载阶跃的瞬态响应更差。 不过、您的时间范围相当长。 电压在大约800 μ s 的范围内降低。 我认为这对于正常的负载瞬态来说太长了。 您能否测量电感器电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭该帖子、因为3周内没有活动。