This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061的最大占空比和允许的输出电压范围

Guru**** 2588745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612767/tps54061-max-duty-cycle-and-allowable-output-voltage-range-for-tps54061

器件型号:TPS54061

尊敬的同事:

我正在修改基于 TPS54061的设计。 允许的输出电压范围和最大占空比是多少? 我在数据表中找不到这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    你是对的。 我在数据表中看不到任何最小关断时间规格(仅具有典型的最小导通时间规格)。 我将尝试深入研究占空比限制。 请问您的要求。 此外,还有许多新一代器件在最小导通和关断时间方面有详细规格。 我们可以通过电子邮件将其脱机。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想保留这个用于重新旋转 TIDA-00285。

    VIN = 15-50V

    VOUT = 12V @ 100mA

    参数搜索工具似乎有一些规格、这些规格是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该表未指定可提供58V 最大输出电压的频率 我认为我们无法从该表中得出 Toff 最小值。 我使用 Webench 来运行您在此器件上的设计规格。 Webench 提供了一个设计。 如果 Webench 可以的话、我认为应该可以。 请尝试 Webench 设计。
    -杨