This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317AEMP -符合 RoHS 标准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613343/lm317a-lm317aemp---rohs-compliant

器件型号:LM317A

您好!

我想知道器件型号 LM317AEMP 是否符合 RoHS 标准。 我无法在数据表中找到。 数据表中提到"待定"。

 我知道它是 NRND。 但 Plz 在符合 RoHS 标准方面进行了更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    没有 LM317AEMP 不符合 RoHS 标准、但 LM317A 确实采用符合 RoHS 标准的相同封装类型(DCY)、可订购器件型号为 LM317AEMP/NOPB。

    如果您将来要查找类似信息、您可以通过找到此类信息

    1. 转到产品文件夹
    2. 单击质量和封装选项卡
    3. 在"器件型号"列中查找您要查找的器件、然后单击"详细信息"列中的"查看"

    这将为您提供一个类似于下面的表格、并将告诉您器件的 RoHS、REACH、绿色环保和 IEC 62474DB 状态。

    -Kyle