This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612777/lm2990

主题中讨论的其他器件:LM2990

大家好、

   TI 是否有任何与 LM2990兼容的 P2P、包括反极性二极管保护?

至于连接到负输出和 GND 之间的二极管保护、如 SCD7900、 LM2990x 器件是否需要? 目的是什么?

 在 SCD7915中、建议在应用中使用 D1和 D2保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于这与原始帖子不直接相关、我们已将其拆分为自己的主题。

    遗憾的是、我们的器件无法检查 LM2990的所有这些独特属性、负输出、反向电流和 P2P。 使用产品选择工具、我能够找到许多采用相同封装的负输出 LDO、但我们没有任何具有反向电流保护的负输出 LDO。 您可以在 此处找到该搜索

    对于 SCD7900、我不熟悉该器件、无法通过 Google 找到它、因此我不确定它们显示的内容。

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要知道的是、如果 LM2990需要输出二极管保护、对吧? LM2990内部是否集成了任何保护二极管?

    在 SCD7900的竞争器件中、建议在输出电源轨上使用二极管(D1)进行反极性保护。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果应用需要对输出进行反极性保护、则需要使用是 D1、如果需要反向电流保护、则需要 D2。 输出端具有反极性保护似乎很奇怪、我们通常会看到输入端具有这种保护、以便在意外切换电池/引线时提供保护。 如果他们需要输入保护、则需要像 D1那样设置二极管、但从输入到 GND。

    -Kyle