请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130 主题中讨论的其他器件: TPS65131、 TPS54140、 TPS54160A
我需要 单输入双输出
输入电压 为5V (Vbus)
输出电压范围 为 -15V 至+15V
电流不是必需的 、考虑高于500mA
我从 TI TPS65130中选择 了此器件、但我需要替代器件、原因是此器件成本高且内部电路过大、因此不适合我们的应用、请建议使用替代器件型号以及低成本和小电路。