This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65130:我需要单输入双输出

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131, TPS54140, TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612604/tps65130-i-need-single-input-dual-output-output

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65131TPS54140TPS54160A

我需要 单输入双输出  

 输入电压 为5V (Vbus)

输出电压范围 为 -15V 至+15V

电流不是必需的 、考虑高于500mA

我从 TI  TPS65130中选择 了此器件、但我需要替代器件、原因是此器件成本高且内部电路过大、因此不适合我们的应用、请建议使用替代器件型号以及低成本和小电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga Reddy、

    如果您需要超过500mA 的输出电流、TPS65130将不能满足您的需求、因为您需要一个接近2A 的电感器电流来满足此要求。 TPS65131将更接近您的要求。

    我不知道任何其他符合这些要求的器件。 我们只能推荐2个单独的器件、一个用于升压5V、另一个用于反相电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑这样的应用:

    www.ti.com/.../slva369

    TPS54140或 TPS5424可替代 TPS54160A。 设计过程是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII John、
    此器件不适用于我们的应用、我们仅提供5V (VBUS)输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54X40可在低至3.5V 的输入电压下工作。 它应在5V 输入电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、John、
    它将在5V 电压下运行、但我需要输出+15V 和-15V 电压、我该怎么做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slva369
    此设计的输入电压为24V。在该设计中、他明确地提到了将24转换为+12V 和-12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、但您可以使用相同的技术将+5V 转换为+15V 和-15V