This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG1117:预期温漂和类似器件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117, REG1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607522/reg1117-expected-temperature-drift-and-comparable-parts

器件型号:REG1117
主题中讨论的其他器件:LM1117REF3030

你(们)好。

我对比较不同固定3.3V 线性稳压器的温度漂移(由于数据表信息而产生的预期结果)有疑问。

我的主要参数是 Iout=25mA、Vin=6V

第一个基本原理是、与 LM1117IMPX-3.3相比、RE1117-3.3的温度漂移预计在~0°C 至80°C 范围内优于、差于或相同?

初始精度不是很重要、因为它会在最初(当器件出厂时)校准、对于我来说、插接部件是该值的变化/变化。

如果通过设计有差异、背后的解释是什么、所使用的技术是什么?

据我了解、根据数据表的第一页、LM1117是一个经齐纳修整的带隙基准。

REG1117没有"通过文本"这样说、但如果我比较功能方框图、会有很多相似之处。

通过价格进行比较时、我可以看到 TI.com 上的 LM1117IMPX-3.3成本为0.38、而 REG1117-3.3的成本为0.92 (相同的封装)。

价格差异来自哪里、REG1117的修整?

这种花结果是否会影响电压漂移?

LM1117数据表的图6是否与 REG1117数据表第7页左下角的图"相同"?

是否有显示(初始)精度、温度影响等的不同稳压器(最好是固定3.3V)的概述/比较?

我知道有很多问题、但如果有人能够在至少一些方面发出光、那将会很好。

祝你度过美好的一天! BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请原谅因美国假日而延迟回复。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、

    7月4日快乐!

    BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这些特定的稳压器最初由不同的公司设计、而这些公司后来被 TI 收购。 如 REG1117数据表中所示、它最初由 Burr-Brown 发布。 LM1117最初由 National Semiconductor 发布。 REG1117的温度漂移在0至80C 温度范围内稍好一些。 该信息显示在 LM1117的图6和 REG1117的左下曲线中。 REG1117还具有更好的瞬态响应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、这对我来说都很清楚、因为我在最初的帖子中基本上写了所有这些内容。
    我不想听起来很苛刻、我知道我有什么想法、此外、因为我是本论坛的新成员、但这并不是我很高兴诚实地回答的问题。

    我确实需要详细了解整个温度漂移主题、并详细了解如何"阅读"相关数据表信息。 我可以从图中得到什么、应该使用/首选哪种技术、哪种技术可以根据设计提供最小的展宽(漂移)等

    我真的希望有人可以帮助我解决这个问题、因为我需要确定(尽可能接近)实际器件与典型值有多少偏差。 这是我最终的目标、即真正估计传播的范围、而不仅仅是通常情况。

    我认为说起来不容易、但我想有一些信息可以帮助我更接近事实、而不仅仅是期望制造的每个零件都遵循典型值。

    无论如何、感谢您的回复、
    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、似乎没有人能在这方面帮助我。

    除此之外、是否有人至少可以帮助我解决这个问题、我在论坛上搜索到以下内容:

    请参阅主题:REF3030:温度漂移相关性

    我写在这里

    尊敬的 Diego:

    很抱歉、本主题/讨论受到了强烈关注、但我可以就此向您提出以下问题:

    温度系数是使用框法确定的、因此在任何温度下都可能出现最大值。

    虽然大多数器件具有类似的形状、但我们不保证最大值将处于任何特定温度。


    LDO 的温度漂移信息也是如此吗? 我是说它的背景与使用的方法是什么?

    此外、基本上所有温度漂移数据、例如放大器、都是如此吗?

    此致、提前感谢

    Michael

    并得到了答案:

    您好、Michael、

    我将在迭戈回答这个问题。 根据我的理解、这是正确的、因为如果它不是 EC 规格、则它是典型的、不保证的。 但为了获得更准确的答案或确认、 我建议您在 LDO 子论坛中提问。

    -mz

    --------

    因此、我要求就带下划线的句子以及简单来说为何如此。

    我希望有人能回答我的问题。

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    大多数 LDO 测试都使用与箱形法非常类似的方法、正如另一个论坛中提到的 MZ、它不保证在任何特定温度下都会出现最大或最小值。 现在、话虽如此、大多数 LDO 使用带隙基准、并且具有看起来像抛物线的 Vout 漂移、它指向下、y=-(x^2)、并且峰值大约在60C 和85C 之间。 但是、有些较旧的器件使用齐纳基准、这些器件上的温漂看起来更像是正弦波(从低电平开始、增加、减少、然后增加)

    但是、正如 MZ 提到的特定系列中的器件将具有非常相似的形状、我们不会以能够保证形状或最大值/最小值发生的方式来测试器件。 通常、由于我们的 LDO 是电源管理产品、因此它们通常用于所有条件下的精度都比任何特定点(温度、输入电压、输出电流等)的精度更重要的应用。 因此、我们的测试针对的是总体精度。  

    至于这对其他产品的适用性、如果我们讨论的是使用相同类型基准(带隙、齐纳等)的器件、则基准应具有类似的漂移形状。 但是、它们可能具有不同的测试或数据、因为产品的用例是如此不同。  

    我希望这能帮助您更深入地了解相关因素。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    也感谢您的回答。

    此致 Michael