This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:BQ2022A EPROM 编程

Guru**** 2611465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607222/bq2022a-bq2022a-eprom-programming

器件型号:BQ2022A
主题中讨论的其他器件: EV2400

如何使用 Windows 7对 BQ2022A 进行编程?
EV2300需要 Win XP、EV2400不支持 HDQ 端口。

目前、我可以通过 EV2400和 BQ2022AEVM 板读取 BQ2022A。
我使用的是 BQ2022A 评估软件。
但是、我无法对 BQ2022A 进行编程。
我收到一个错误:“Data not programmed correctly (数据未正确编程)”。
我在 VOUT3上也看不到任何编程脉冲。

我是否会犯这样的错误、我是否使用了正确的工具?

此致、Jaap 一直在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaap、
    对于32位系统、EV2300工具文件夹中的驱动程序应该适用。 对于64位系统、请查看此处的驱动程序是否可以解决编程问题。 e2e.ti.com/.../458983
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genius:

    我使用的 EV2400已配有最新的驱动程序和 EV2400更新程序。

    我尝试了您的建议、但它没有帮助。

    请注意、我可以读取 EPROM 内容、但无法写入。

    当我写入时、我收到错误消息:"data not programmed corrected"(数据未正确编程)。

    仍在寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaap、

    bq2022A 评估软件是为 EV2300编写的、EVM 软件用户指南是为 EV2300编写的。  对于 EV2400、它进行了一些更新、以取代 EV2300与旧程序。  从您可以阅读的内容来看、似乎您在 EV2400方面取得了一些成功。

    您的设置配置是什么、您是否正在使用 EVM?  它是如何连接的?  您是否为编程提供12V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Genius:

    感谢您的回答。
    我已将 EV2400通过 HDQ 端口3连接到 BQ2022AEVM 板。
    编程期间、我为 BQ2022AEVM 板提供12V 电源电压。
    再说一次、我可以读取但不能写入。
    假设这是软件/编程问题。
    是否有人使用给定的设置对 BQ2022a 进行过编程?
    换句话说、硬件是否准备好对 BQ2022A 进行编程?

    好的、感谢您将来的回答、Jaap 一直(NXP 应用工程师)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaap、

    bq2022A 软件使用 EV2300、如其文档所示。  e2e.ti.com/.../458983上适用于 EV2300的64位驱动程序 可能对较新的系统有所帮助。

    EV2400将读取 bq2022A、但不会切换 VIOUT3、从而允许进行您所发现的编程。 工具页面上提供的更新不启用支持。  bq2022A 在未来的某个时间可能会受到支持、但目前尚未计划。

    bq2022A 可由 MCU 使用图9流程图进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复 Genius。
    TI 可将其添加到用户指南 SLUU258A 中。
    防止大量大喊大叫、并可能恢复信心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaap、
    这是一个好建议、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我目前 正在向我的一位客户推荐 bq2022A、但我无法使用 EV2300使 EVM 与我的笔记本电脑配合使用。 我刚刚订购了 EV2400、但通过阅读此主题、似乎也存在问题。 目前使用 EV2300时、我已经下载并安装了驱动程序和支持组件、但仍然无法正常工作。 我始终会收到消息、表示未检测到器件。 您可以帮助支持吗?

    谢谢!  

    此致、  

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    如果未正确设置 EV2300适配器或驱动程序、则在启动软件时将看到如下消息:

    如果安装了驱动程序并使用适配器,则应该会显示软件用户指南的图6。  如果您在未连接电路板或未安装器件的情况下选择搜索 ID 按钮、您将看到如下所述的消息:

    如果您查看 SDQ 测试点和搜索 ID、而没有器件、则会看到如下脉冲:

    安装部件后、第一个脉冲应如下所示:

    检查电缆与 EV2300的 HDQ 端口的连接。  将您的结果与上述结果进行比较、并确定电缆中是否存在故障。  如果信号看起来像无部件示例脉冲、请检查部件是否正确安装在插座中。

    EV2400使用不同的驱动器。  如果您使用 EV2400、则必须对其进行更新、并且您应该能够读取、但无法按照上述说明写入器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我安装了所有驱动程序、并且在打开 GUI 时未收到 USB 错误。 我尝试对 SDQ 引脚进行示波器测量、我得到的只是3.3V。 当我单击 GUI 的"Search ID"按钮时、即使 器件已断开连接或连接、我也不会获得任何脉冲。  下面是我的设置:

    这是一个视频、当我按下搜索 ID 时、我的示波器中没有任何脉冲。

    e2e.ti.com/.../Video.MOV

    问题是否出在 EV2300板上?

    谢谢!

    此致、

    Alfred

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、


    您具有3.3V 电压、因此4线电缆显然是良好的。 您可以在设置了示波器以在波形边缘触发的情况下再次检查读取、以确保示波器不会丢失脉冲、但基本上是的、我认为 EV2300可能是问题所在。 不带护盖的情况很少见、这并不重要、但有助于避免接触可能导致损坏的探头、导线或工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我确实将示波器设置为触发、但根本不会触发任何脉冲。 EV2400刚刚到达我的办公室、我可以尝试一下。 我能够在搜索 ROM 时获得脉冲、并且能够读取它。 问题是它也无法写入新 ROM。 是否有任何方法可以使 EV2300正常工作? 我实际上有两个 EV2300、它们都没有任何脉冲。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    我在论坛上看到、如果 EV2300的固件版本为3.1c、则会出现问题。 您能否确保在我将其更新到版本3.1m 或3.1r 后、它将起作用?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、
    这是一个好知识。 我使用的是3.1m 版本、可以与 bq2022a 进行通信。 我看到在 e2e 上有与2 EV2300一起运行的更新、例如 :e2e.ti.com/.../317313
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我能够让它工作! 只需更新 EV2300即可。

    谢谢!

    此致、

    Alfred