This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838:TPS3838问题-尝试从 CPLD 驱动一个低电平脉冲、而 TPS3838似乎正在驱动高电平

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612226/tps3838-tps3838-issue---trying-to-drive-a-low-pulse-from-a-cpld-and-tps3838-seems-to-be-driving-high

器件型号:TPS3838

您好!

我的 TPS3838监控器件有问题。 它连接到 FPGA、CPLD 和 PROM 器件。 从 CPLD 加电后、我似乎无法驱动低电平脉冲。 出于某种原因、我认为 TPS3838可以防止这种情况的发生。 我可以从 CPLD 将其驱动为低电平很长时间、而不是脉冲。  

一旦、我提升了 TPS3838器件的输出、一切看起来都正常。

为什么 TPS3838这么做?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    您能否提供有关 VDD 电源轨以及连接到什么 RST 引脚的更多详细信息? 此外、最好捕获脉冲和复位信号的示波器图像。

    谢谢
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路。 我尝试从 CPLD 低电平脉冲该线路、但无法执行该操作(未在示波器上看到它)。 我可以将其驱动为低电平、但看起来当我尝试生成一个大约200ns 的脉冲时、我看不到它。

    一旦我将引脚提升到3838部件、我现在可以看到 脉冲。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我看不到电路。 当 VDD 电压降至 V_IT 电压规格以下或/MR 被拉至低电平时、TPS3838的/RESET 将变为低电平。 当 VDD 降至负向输入阈值电压 V_IT 以下且/RESET 引脚实际变为低电平时的传播延迟最大为50us VDD 还需要低于阈值6uS、然后/reset 才会首先触发。  当 VDD 恢复到阈值以上时、器件会延迟、然后再将/RESET 释放到正常高电平状态。  

    您能告诉我有关200ns 脉冲的更多信息吗? /reset 是否假定会在200ns 内变为低电平、然后再变为高电平? 请尝试连接电路、以便我更好地了解连接。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我连接(或粘贴某些内容)时遇到困难。 你可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击框右下角的"使用 RTF 格式"。 这将打开一条具有更多功能的消息、以便您可以附加项目。 您看到那个按钮了吗?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以。 这就是我尝试过的。 我粘贴了图片、看到了图片、但当我点击"发布"时、图片消失了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matty、

    请发送至我的电子邮件以获取进一步帮助。

    michaeldesando@ti.com

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matty、

    只有当 VDD 低于 VIT 阈值的时间超过6uS 或/MR 被拉至低电平的时间超过1us 时、开漏/RESET 输出才会变为低电平。 如果/RESET 变为低电平、则在 VDD 恢复到 VIT 阈值以上或/MR 被拉回高电平后、它将在延迟时间内保持低电平。 延迟时间将取决于您的 CT 引脚配置。

    您提到"从 CPLD 上电后、似乎无法驱动低脉冲。 出于某种原因、我认为 TPS3838可以防止这种情况的发生。 我可以从 CPLD 将其驱动为低电平很长时间、而不是脉冲。"

    1.如何驱动低脉冲、您是否在 TPS3838器件上使用 VDD 或/MR 引脚?
    2.您的脉冲不能短于触发/reset 变为低电平的最小脉冲加上/reset 释放回高电平之前所需的延迟。 您将使用什么脉冲以及您看到了多长时间?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试通过可编程器件(CPLD)将其驱动为低电平。 在此期间、我将 MR 拉至 VDD。

    RST 变为高电平后、我已经等了200ms 来尝试驱动这个信号。 我将其绑定到计数器、以便能够根据需要更改脉宽。

    从 TPS3838器件上拉 RST 引脚后、我便能够将其驱动为低电平。