This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:输出问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613064/tps7a4001-output-question

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件:LM5161

我想使用 TPS7A4001为 LM5161生成10V VCC 偏置电压。 但输入电压介于8.6V 至59V 之间。

我使用 TPS7A4001 PSpice 模型进行仿真、即使输入电压低于我设置的10V、也能获得等于 Vin-Vdropout 的输出。

是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果您的电阻分压器设置为 Vout=10V、但 Vin 小于10V+Vdropout、则这将导致 Vout 为 Vin+Vdropout、除非 Vin 小于7V 的最小输入电压。
    使用 Vdropout 与 Iout 曲线来估算 Vdropout、我看到在25mA 时为~500mV、因此如果您输入8.6V 并得到几乎8.1V 的输出、那么这对我来说是合理的。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    明白了! 非常感谢。

    Wei