This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:关于 MODE 引脚的功能

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611979/tps53515-about-function-of-mode-pin

器件型号:TPS53515

您好!

让我谈谈 MODE 引脚。
相位补偿中是否涉及该引脚?
每个 RMODE 值的 R-C 时间不同。
MODE 引脚的功能不仅是 PWM 和 PFM 之间的切换功能。
是这样吗?
请给我建议。




此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、DCAP 不需要在 MODE 引脚中进行补偿。 MODE 引脚仅用于开关功能选择(FCCM 或跳跃模式)。
    选择 MODE 引脚配置、以便在正常(或更小)输出电容设计和应用中使用单个 R-C 时间常数选项。
    关于 MODE 引脚配置的表格给出了最大输出电容设计和应用的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它还为 DCAP3以及频率和 FCCM 或跳跃模式选择斜坡系数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰-圣、毛-圣、

    感谢您的支持。
    我对你的解释感到困惑。

     MODE 引脚的电阻值是否具有调整斜坡速度的功能?
    如果是、我认为它涉及相位补偿。

    我认为灯取决于工作频率。
    请给我建议。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RRF_h 和 RRF_l 电阻分压器从 VREG 到 GND 连接到引脚1 RF、根据表1设置开关频率。 MODE 引脚有三个主要的设置选项:跳跃模式、PWRGD 变为高电平后的 FCCM 以及始终的 FCCM。 此外、每个子选项有两个子选项、即正常 RC 时间常数和双 RC 时间常数。 双 RC 时间常数用于更大的输出电容。 对于四个频率范围中的每一个、时间常数与 CEEP 斜升幅度大致恒定不同。