This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612675/tps61169-tps61169-issue

器件型号:TPS61169

尊敬的先生:

我们的客户收到一个器件、该器件的行为异常、根本原因来自 TPS61169DCKR 的 FB 引脚、比正常器件小得多。

       在普通芯片上、FB 引脚和 GND 引脚之间的电阻为300K Ω、但是故障器件上的电阻仅为10 Ω。

       下面是所用的 LCD 背光电路作为参考、从 PCBA 上拆下该组件后测量该组件的电阻。

       在更换新零件后、装置也正常工作。

 您有什么想法吗?TPS61169会发生什么情况?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    正如您所说、该器件的内部阻抗异常、因此可能已损坏。 但很难说什么是减损的根本原因、它可能来自组装或其他不当操作。 在这种情况下、您发现了多少个器件? 它从一开始就会出现这样的行为吗? 如果您想了解器件损坏的部件、我建议您前往当地 CQE 团队进行进一步调查。