This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:位还是字节?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611993/ev2300-bit-or-byte

器件型号:EV2300

朋友们、您好!

我想问 EV2300何时根据位或字节将数据写入 BQxxx?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    我们的大多数监测计的 TRM 包含以下部分:

    EV2300仅方便通过 bqstudio 或您选择的任何其他方式与我们的监测计进行通信。  因此数据可以是以字节或块为单位的 sents (请参阅 TRM)

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Onyx、

    感谢您的回复、这对我很有帮助。

    我购买了 EV2300调试器、发现它无法实现 I2C 通信、我测试的4引脚电压为0v。 它演示了端口是否损坏?

    期待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、
    引脚4不应读取电压。 它没有损坏。 EV2300的 i2c 端口没有上拉电阻。 我们的大多数 EVM 都具有适用于 i2c 线路的上拉电阻。 如果您的 EVM 没有上拉电阻,则可以在 EV2300中的3.3V 电源轨上安装 Pull-UPS。

    谢谢
    Onyx