This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:短信号闭锁

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612278/tps2492-latch-off-with-a-short-signal

器件型号:TPS2492

您好!

只使用短信号闭锁 TPS 器件的最佳方法是什么? 在 EN 引脚被拉至低电平时、只要我能够保持 EN 引脚为低电平、仅当微控制器具有电源(由 TPS 供电)时、我才可以禁用器件。

我可以通过外部锁存器将 EN 拉低至下一个下电上电周期、但我想知道是否还有其他选项、例如使器件处于故障状态、以便在下一个下电上电周期或类似情况下保持关断状态?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen、

    欢迎使用 E2E! 您很幸运、因为 TPS2492是锁存版本。 一旦由于超时而发生电流限制和/或功率限制故障、器件就会闭锁。 将其重新打开的一种方法是循环 UVEN 引脚。 请查看下面的典型电路、该电路控制 UVEN 引脚以循环打开和关闭器件:

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

    感谢您的重播。 重新启动不是我在原理图中对其进行排序时遇到的问题。 问题是如何远程(从 uC)关闭设备、直到下一次重启? 是否有建议的方法来执行此操作?

    此致、

    蒂伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen、

    重新启动控制也可用作关闭控制。 当 UVEN 引脚变为低电平时、栅极将快速下拉。 这可能是从 uC (将 UVEN 引脚拉至低电平)关断器件的最常用方法。  

    此致、

    Aramis P. Alvare