This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:电池插入问题:IC 损坏

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611745/bq24617-battery-plug-in-issue-ic-get-damaged

器件型号:BQ24617
主题中讨论的其他器件: bq24600
大家好、  
我们即将推出的产品中使用 BQ24617 TI IC 进行充电。  在该产品中、我们在将电池连接到充电电路时面临 BQ24617 IC 的问题。BQ24617 IC 用于 以1A 的充电率为14.8V 1800mAh 锂聚合物电池(4节)充电。
将电池连接至充电电路时,电路中出现以下问题,导致电池端子短路。
  • 18 (REGN)、20 (PH)、21 (HIDRV)引脚与17 (GND)引脚短接、有时 BTST 引脚也与 GND 短接。
  • LODRV MOSFET (SIS412DN)端子也损坏
支持组件仅根据数据表使用。以前、我们使用 BQ24600 IC 以相同的充电率为电池充电、但我们也面临相同的电池插入问题。
如果有人知道该解决方案、请帮助我们。
谢谢你
Stalin P Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯大林、

    有些东西需要您的帮助、

    1. 您能否为我们提供您的原理图?  
    2. 此问题之前/之后是否有任何波形? 或者、您是否可以重复此问题并为我们捕获波形?
    3. 除了 REGN、PH、HIDRV、BTST 和低侧 MOSFET 之外、是否有任何其他引脚或元件损坏? 高侧 MOSFET 呢?

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_BATTERY-CHARGING-CIRCUIT.pdfSchematic和其他波形、以及根据您的回复、在此处连接和未连接输入电源和电池的情况下。HIDRV MOSFET 或引脚不会损坏。由于 IC 引脚与 GND 短接、因此在解决问题后无法获取波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他波形是、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    上传的波形名称被称为每个图像的名称。 请保存图像以了解波形引脚详细信息。 电路电池端子短路仅在几个周期充电后发生。 当我们首次将电池插入电池端子时、不会发生这种情况。 我们期待您的回应

    谢谢你

    Stalin Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯大林、

    感谢您收集数据。

    对于您的原理图、您需要设置 ACP/ACN、ISET2、ACSET 以使充电器正常工作。 此问题未出现时、此设计是否正常工作? 如果您不想使用输入电流限制和过多的输出组件、可以使用 bq24600来替代 bq24617。

    您的系统连接如何? 它连接到电池还是 Vin? 它决定电池的浪涌电流方向。

    此问题发生的频率如何? 您每次插入电池或电池是随机的?

    损坏与自举电路有关。 自举二极管是否正常或损坏?

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    感谢您的回复。 根据您的问题、

    q)对于原理图、您需要设置 ACP/ACN、ISET2、ACSET 以使充电器正常工作。 此问题未出现时、此设计是否正常工作?
    ANS)根据我们的原理图、这个充电器电路在配置相同的某些电路板上运行非常好。 实际上、我们是第一次来 BQ24600、在该电路中、我们也遇到了相同的问题。 BQ24600电路是根据数据表设计的、没有任何更改。 我们还参考了 BQ24600 EVM 布局来进行布局设计。 由于连续发生故障、我们会遇到 BQ24617。我们根据 BQ24600定制了 BQ24617 IC 电路、因为我们不需要输入电流限制和对输入电源侧的大量保护。 此外、我们还尝试了实际的 BQ24617电路、这也给了我们同样的问题。
    问)您的系统连接如何? 它连接到电池还是 Vin? 它决定电池的浪涌电流方向。
    ANS)系统连接仅来自电池连接端子。
    问)此问题发生的频率是多少? 您每次插入电池或电池是随机的?
    ANS)此问题在某些电路板上随机发生。 每次我将电池插入电池连接器时、都不会发生这种情况。
    q)损坏与自举电路有关。 自举二极管是否正常或损坏?
    ANS)问题发生后、自举二极管正常。 我们使用 BAT54C 作为自举二极管、如 BQ24617数据表中所述。稍后、我们将自举二极管替换为 ZLLS350、该二极管在 BQ24617 EVM 板中用作自举二极管、 但 ZLLS350也存在问题、但无论如何、自举二极管在电路损坏后不会损坏。

    谢谢你
    Stalin Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    下面粘贴了一个查询链接、其中显示了 BQ24600系列 IC 面临的相同问题。 我认为这可能会为我们的问题提供一些资源。 e2e.ti.com/.../606089

    谢谢你
    Stalin Jospeh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是否有任何解决 方案、因为当地的 TI 支持成员坚持使用全球论坛来解决问题。 当我们处于器件生产阶段时、请为我们提供更好的解决方法。

    谢谢你

    Stalin Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯大林、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们将尝试对此案例进行解释。 为了加快支持速度、您可以通过 ann_lien@ti.com 向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、斯大林、

    我现在正在处理此问题。 我们可以通过电子邮件讨论更多详细信息。 我无法从您的 E2E 配置文件中找到该邮件地址。 您可以通过 ann_lien@ti.com 向我发送邮件吗? 我可以向您解释更多内容。

    谢谢、
    Ann Lien