This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于建议的工作输入电压

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612514/tps543b20-about-recommended-operation-input-voltage

器件型号:TPS543B20

您好!

我想谈谈建议的 TPS543B20工作输入电压。
数据表具有以下说明。



另一方面、
还介绍了以下内容。


Vin (max)=19V 或 Vin (max=22V)是正确的?

客户 正在寻找符合以下规格的产品。
VIN=10V~20V
VOUT=0.85V
Iout=20A~

我想在此 申请中介绍 TPS543B20。
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎已将绝对最大电压值复制到建议运行条件表中、以便将这些值复制到参数中。