This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:TPS54526PWP 效率随输出电压变化

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612228/webench-power-designer-tps54526pwp-efficiency-change-with-output-voltage

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54526

您好!

我需要在4A 时为 KeyStone SOC 从12V 输入生成0.85V 电压。 我计划为此使用 TPS54526P。  

当我使用 Webench 进行仿真时、观察到最高效率仅为73%(请参阅下图)。

我想知道这是否是器件的预期行为,因为在数据表中,输出电压低于1.8V 时没有效率图。  

根据数据表、该器件可支持 4.5V 至18V 的输入电压范围和 0.76V 至5.5V 的输出电压范围

但是、IC 是否是从12V 输入生成0.85V 电压的好选择?

谢谢、此致、

Madhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    效率可能会误导人。 eff = PoUT /引脚= PoUT /(PoUT + Pdiss)=(Vout * Iout)/((Vout * Iout)+ Pdiss)。 对于给定的输入电压、Vout 范围内的 IC 功耗大致相同。 因此、对于给定的电流、功率输出将更大、而对于更高的输出电压、效率将更高。 实际功率损耗(这是您真正关心的损耗)大致相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供相关信息。

    根据您的信息、我理解如下。 如果我错了、请更正我:

    当输入固定为12V 时、TPS54526的任何输出(介于0.76V 至5.5V 之间)的功率损耗都相同。
    因此,如果我需要提高效率,我应该搜索一个在12V 输入时功率损耗较低的稳压器。

    此外、我想知道对于任何开关稳压器、这是否相同。

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的评论是泛泛化的。  不同输出电压下的功率损耗可能略有差异、但通常认为更高的输出电压意味着更高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的澄清。

    使用稳压器 TPS54526是否可通过12V 电压生成0.85V 电压?
    数据表中提到、它支持高达14V 的输入和0.6V 至5.5V 的输出。
    但在本例中、我尝试使用接近于稳压器最高输入的输入生成接近于稳压器最低输出的输出。

    此致、
    Madhu