This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:0V 预充电问题

Guru**** 2478525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607572/bq28z610-question-for-0v-precharge

器件型号:BQ28Z610

您好!

我们在应用手册中发现 BQ28Z610能够支持0V 预充电功能、但我们在数据表中找不到更多详细信息。 您能否更详细地介绍此函数的功能?

我们可以禁用0V 预充电功能吗? 我的客户希望 BQ28Z610在电池电压小于1.5V 时无法充电、我们如何设置它? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有在电池组+和电池组上连接充电器、0V 充电功能将不起作用、并且它不能被禁用。 该监测计会将充电 FET 栅极短接到电池组+、从而打开充电 FET 以实现对电池的涓流充电。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahiakwo、

    当电池电压<1.5V 时、我们是否可以使用外部电路实现停止0V 充电器功能? 您是否有一些参考电路? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:
    可以考虑使用一个可以防止这种情况的电路、但我没有任何参考原理图可供分享。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有什么建议吗? 如何实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx、

     当电池电压低于低电压时、我们能否使用以下电路(红色方形)断开 PACK 引脚? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:
    我不确定这将如何工作、因为如果监测计处于关断模式且需要唤醒、则电池组引脚需要看到电压才能唤醒。 如果我们在 P+上有4个电压、V2的栅极将看到2V。 这不会打开 V2 (PFET)并允许通过电池组引脚对电池进行0V 充电吗?


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx

      当电池电压低于3V 时、我们是否可以使用以下电路(红色方形)来禁止充电? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凯华、您好、
    这似乎是可行的。 请彻底测试功能、它不会影响监测操作。
    谢谢
    Onyx