This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:设计公式3和4。

Guru**** 2340020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612201/tps650830-design-equations-3-and-4

器件型号:TPS650830

在 TPS650830数据表的第131页上、有用于计算 RCS 的公式3。 在此公式中、Itrip 的值是多少? 同样、同一页上的等式4使用 Vcsmin 和 Vcsmax 值。 这些值来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    ITrip 是您要为每个稳压器设置的电流限制值。 它应该来自您的设计。 在等式4中、Vcsmin 和 Vcsmax 值为规格表中的 VILIM 最小值和最大值。 典型值介于0.2V 和2V 之间。

    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为等式3中的 Iocl 是稳压器的电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itrip 和 Iocl 有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 Iocl 是电流限制、而 Itrip (ILIM) 是源自 RTRIP (RCS) 电阻器的内部电流。 Itrip 值为50uA。 我们需要确保选择了 Rtrip、从而使 Vlim 介于0.2V 和2V 之间。

    我们将在更新规格时做一个注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在等式3中、有一个变量 Rdson。 这是底部 FET 的导通电阻吗? 同样、在公式5中、顶部 FET 的导通电阻是变量 Rdson 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、公式3是低侧 FET 电阻、公式5是高侧 FET 电阻。 我已经向您发送了一个查找请求、一旦您接受、我就可以向您发送 Excel 计算器来测量电阻值以及电感器和电容器值。

    此致、
    Jay