请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS23861、 TPS2388、 TIDA-00290你(们)好
您能不能建议具有以下功能、应用的 IC
应用程序:-将用于 UPOE PSE 设备 (以太网供电)
端口:-最多可支持4个端口
类型:- UPOE 类型,其中每个端口提供60W 的功率(或根据 UPOE 标准)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能不能建议具有以下功能、应用的 IC
应用程序:-将用于 UPOE PSE 设备 (以太网供电)
端口:-最多可支持4个端口
类型:- UPOE 类型,其中每个端口提供60W 的功率(或根据 UPOE 标准)
你好、Kunal、
TPS23861是一款支持 UPOE 的4端口器件。 为了提供4个 UPOE 端口、您将需要两个 TPS23861、因为每个 UPOE 端口需要 PSE 提供两个端口。
或者、您也可以使用 TPS2388、这是一款八端口器件、最多可支持4个 UPOE 端口。 此器件很快将 RTM。 请向我发送您的电子邮件地址、我将向您发送 TPS2388数据表的副本。
谢谢、
Jake Smith