This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 PSE 器件中 POE 应用的 IC (以太网供电应用)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2388, TIDA-00290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612044/ic-for-poe-application-in-pse-device-power-on-ethernet-application

主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS2388TIDA-00290

你(们)好

 

您能不能建议具有以下功能、应用的 IC

 

 应用程序:-将用于 UPOE PSE 设备 (以太网供电)

端口:-最多可支持4个端口

类型:- UPOE 类型,其中每个端口提供60W 的功率(或根据 UPOE 标准)

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kunal、

    TPS23861是一款支持 UPOE 的4端口器件。 为了提供4个 UPOE 端口、您将需要两个 TPS23861、因为每个 UPOE 端口需要 PSE 提供两个端口。

    或者、您也可以使用 TPS2388、这是一款八端口器件、最多可支持4个 UPOE 端口。 此器件很快将 RTM。 请向我发送您的电子邮件地址、我将向您发送 TPS2388数据表的副本。

    谢谢、

    Jake Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jake

    感谢您的建议、我的电子邮件 ID 是 kunal.barot@cimconlighting.com

    "RTM"在这里意味着什么。

    任何参考设计都可以帮助此 IC、评估板如何使用 UPOE?


    PS:-我还收到 Thomas Amlee 先生的一份回复表、他说"虽然我们没有直接支持 UPOE 的 PSE、但我们有一个 TI 设计 TIDA-00290、它在其两个端口上使用4线对配置来提供60W"对此做了任何评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    RTM 只是指"上市"。

    我不想让您远离 TPS2388、所以我把我的帖子调低了。 此外、TPS23861还支持 UPoE 60W 拉电流、如 TIDA-00290中所示。

    最棒的
    Thomas Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您提供信息、
    1. TPS2388目前是 RTM、在 TI 网站上找不到任何数据表、您可以通过 kunal.barot@cimconlighting.com 向我发送数据表、了解如何获取一些数据表样本以及客户何时可以完全使用该数据表。

    2.据我所知,UPOE 是 Cisco 专有标准,任何人都可以使用 Cisco UPOE PD 设备检查 TPS23861 UPOE PSE 或 TPS 2388 UPOE PSE。