This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:输出电压

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611565/lm5023-output-voltage

器件型号:LM5023

我应该调整哪些参数以获得输出电压 Vout = 22.1和 I out = 4.9A。

我已将过流保护设置为22.1Vout  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imtiaz、

    听起来就像是您有一个现有的设计。  

    您是否有原理图以及原始输出电压是多少?

    您的输入电压范围是多少?   

    现有设计的输出电压和最大电流电平是多少?

    原始设计的最大目标频率是多少?

    您当前设计中的变压器匝数比和初级磁化电感是多少?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始输出电压为1

    输入电压为230Adc、325 DC

    Vout = 1、ILOAD 6mA

    LP = 347.475uH

    LS = 6.949uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imtiaz、

    功率级别和输出电压之间存在很大差异。  您的原始型号专为6mW 电源而设计、您正在将其转换为108W 电源。  功率级别差异很大、很可能需要修改功率级。  

    您最可能需要修改的内容

    1. 功率级:Cin、Cout、变压器匝数比和一次侧磁化电感。
    2. 电流感应电阻器
    3. 光耦反馈网络
    4. 电阻器 R7和 R8用于调节输出电压的直流电压。

    WEBENCH 设计工具可帮助您进行设计。  如果您进入产品页面、则它位于右侧。  然后输入您的设计输入、工具将根据输入设计参数计算功率级。

    我查看了参考设计库,有一个使用 LM5023的离线(85V 至265V RMS)参考设计。  此参考设计具有19.5V 输出、可提供3.84A/75W 的功率。  这更接近您正在设计的功率级别、您可能可以将其用作调试电源模型的参考。

    此致、

    Mike