This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 压降电压 BJT 与 MOSFET 间的关系

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611712/ldo-dropout-voltage-bjt-vs-mosfet

大家好、我想问一些与 LDO 压降电压相关的问题。

我发现、大多数 TI LDO 产品都包含 PMOS MOSFET、因为它具有更低的接地电流和更低的压降电压。

MOSFET 具有比 BJT 更低的接地电流这一事实是有道理  的、因为栅极节点不消耗太多电流、而 BJT 则消耗基极电流。

但是、为什么 MOSFET 的压降电压低于 BJT?

您知道、BJT 可以驱动更大的电流、因为电流会以指数方式增加到 VCE。 但 MOSFET 具有 VDS 功能。

因此、我认为 BJT 导通电阻似乎比 MOSFET 更低、因为它驱动的电流更大(R=V/I)。

从压降电压的角度来看、PMOS 优于 BJT 是不利的。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    在设计新器件时、在选择用于创建器件的工艺技术时会涉及许多不同的方面。 正如您提到的、BJT 器件中的接地电流将明显高于 FET 器件的接地电流、这对于许多应用而言可能是一个非常重要的规格。 其他考虑因素包括更适合 FET 的晶体管匹配、此外 BJT 易受热失控的影响、其中结温升高会导致电流增加、进而导致温度进一步升高并导致 BJT 损坏。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    您是说在选择使用 BJT 与 MOSFET 制成的 LDO 类型时、压降电压不会被视为太大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    当然、我想指出、在选择使用哪种工艺技术时、还会考虑其他应用要求。