This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:VBAT 似乎未连接到 VSTOR

Guru**** 2560930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609080/bq25504evm-674-vbat-does-not-seem-connected-to-vstor

器件型号:BQ25504EVM-674

我的预期是、当 Vin_DC 上没有可用能量时、VBAT 上的任何电压都几乎不会下降到 VSTOR–但在我的硬件中、VSTOR 上几乎没有0.6V 的电压。 然后、我购买了一个 EVM 套件、并且未对出厂设置进行任何更改、将3V 电压放置在 VBAT 上、并且 VSTOR 引脚上也只显示0.6V 电压。 除了电压表之外、我没有在 VSTOR 上放置任何负载。

 

我可能错过了有关该 IC 应如何工作的一些基本知识。 所有 sch 基准显示电池在此 IC 上挂起、并通过 BQ25504进行供电。 我在这里错过了什么。 芯片在我的电路板和 EVM 套件上看起来死了。

Steve 425-698-7084

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、
    您能不能发布 VSTOR 和 VBAT 的示波器截图。 此外、您连接到 VSTOR 的负载是多少? 此负载可能过高、这将导致电池上的电压上升和下降。 这是由于 VSTOR 和 VBAT 之间存在 FET。 当 VBAT 降至 VBAT_UV 以下时、FET 关断。 FET 的导通和关断行为可能会导致 VSTOR 上的电压大幅降低。
    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您与我联系。 该芯片是一个深层次的秘密、因为它有许多疯狂的行为、没有什么可取的、除非它只是在工厂的飞机上损坏了开发套件(对此有疑问!)

    我很容易就能到达故障的最底部。 只是开发套件周期。 我没有负载、没有电池、只有一个太阳能电池、根据照明情况输出大约1V 至2V 的电压。 我将太阳能电池连接到 Vin、并将电压表的示波器连接到 Vstore。

    我看到两种行为。 当我第一次将太阳能包连接起来时、它会以.18mA 的电流来降低其输出、如果太阳能电池电压处于弱磁通状态、则会使其电压崩溃。 它会在几十秒的时间内缓慢地尝试拾取、同时以低阻抗压碎太阳能电池。 。 一段时间后、它最终达到全电压(一旦它将电容器存储在一个左右的电压上、突然就会停止要求持续的0.2mA、但...... 然后
    大约每2秒(这很频繁!) 它从太阳能电池上拉取了大约数十个 UAS。 我认为检查阈值设置是这样做的-这是可以的、只是我看到它每2秒都会使 VSTOR 引脚掉线! 这让我感到很自由、因为使用1个100uF 电容器和一个10Meg 示波器引线时、它不应该衰减太多、无论如何、陷波发生在阈值采样的同时? 我知道芯片正在向后拉电流! 是的。 这是怎么可能的? ID 会发送您选择的内容、但我不知道如何实际联系您。 这是另一个大问题、因为我感觉与我以前体验过的正常应用程序支持非常脱节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、
    您可以在该论坛上上传示波器照片、以便我更好地诊断此问题。 您能否发布太阳能电池电压和电流以及 VSTOR 的示波器截图。
    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确定了根本问题、如果 VSTOR 上没有负载、它能够以极低的太阳能通量启动。 但是、如果有任何显著的负载(即使一个负载运行后也能轻松驱动)、则开关的阻抗非常低、永远无法启动。

    VSTOR 运行负载条件为7K 欧姆-无法启动到该 负载中。  VSTOR 0.4V @ 60uA; 来自2.1V 太阳能电池平均值;  

    VSTOR 正常启动条件为300K 欧姆-它从该轻负载开始、然后您可以切换到7K。  通过太阳能电池在5mA @ 2V 范围内支持0.44mA @3.1V VSTOR 负载- Hmm 可实现高达10%的效率!

    通道1输入电压                黄色

    通道2输入                 浅蓝色

    CH3电感器开关节点 浅紫色

    通道4存储器               深蓝色

    数学(Vin*Iin)            蓝色-紫色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、
    我已在我的 EVM 上重新创建设置、但未发现此问题。 您能不能为我发布 EVM 板的图像、以便更好地进行诊断。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是有关问题的提示。 如果我使用低电阻工作台电源、那么我看不到这个启动暂停。 如果我在启动进入负载时使用具有更高且非常非线性内部电阻的单个太阳能电池-这会挂起。

    因此、我将尝试通过改变工作台电源的电阻来确定此源电阻的特性、以确定这是否是问题。 我还将了解向太阳能电池添加更大量的输入电容器是否有助于它启动。 看起来都是一致的。

    图片? 我很快就会咬一个、然后发送、但不确定您会如何处理它、因为我的设置看起来就像您的开发套件埋入了大量的电线和仪表以及示波器引线!  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量结果证实、Vin 上的高源电阻将导致从过冲 VSTOR 到欠压等各种不良行为。 由于太阳能电池是非线性电阻器/电压组合、因此其他不可预测的行为似乎是可能的。
    源电阻= 20欧姆-一切正常。 30-100、则 VSTOR 上的过冲约为3.45V。 在100欧姆后、VSTOR 上的电压会变低。 在 Bat 上的负载条件为5K、在 VSTOR 上为5K。 请注意、太阳能电池能够在启动后保持负载正常运行。