This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:OR-ing FET 电路

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612069/lm5050-1-or-ing-fet-circuit

器件型号:LM5050-1

大家好

如果我们问 LM5050-1、您会介意吗?

在 OR-ing FET 电路上、我们猜 有一些迟滞电压需要更改 FET。
所更改的运行 FET 的阈值电压是多少?
我们假设该值为关闭阈值 电压迟滞= 155mV。
如果您有误解、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    155mv 是关断引脚迟滞。  反向电压检测功能可关断 FET、具有10mV VSD 迟滞功能、可实现反向电流检测。  两者都在 ES 表中。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    为了补充 Brian 所说的内容、LM5050是一款线性 OR-ing 控制器、而不是滞环 OR-ing 控制器。 以下四个要点总结了 LM5050线性 OR-ing 控制器的工作原理:

    此致、

    Aramis P. Alvarez