This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电行为异常(TTDM)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610104/bq21040-charge-behavior-abnormal-ttdm

器件型号:BQ21040

尊敬的专家:

我的客户在其耳机设计中使用 BQ21040。

他们发现当 cc 模式运行时、电池电压将不稳定。

发生时的情况

  1. /CHG 变为高电平
  2. TS 变为0.5V

请帮助您再次确认它是否处于 TTDM 模式??

在 TS 和 GND 之间添加237k 电阻器是一个很好的解决方案、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    它不在 TTDM 中。 要进入 TTDM、TS 引脚电压约为1.5V、CHG 不应改变状态。

    您能告诉我波形的测试设置是什么、哪个测试设置显示了您提到的不稳定电压?

    此外、我建议仅在 TP1连接电池、并查看问题是否仍然存在。 如果没有、则额外的电路或负载会干扰充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diana、
    请参阅第2幅图、CH1是 Vbat。 它是上下的。

    图2. CH1=Vbat、CH2=TS 电压、CH3=Vin
    图3、4. CH1=TS 电压、CH2=Ichg、CH3=/CHG、CH4 =Vbat

    我已检查 Q1和 Q3行为是否正确、并将其删除。 此症状仍然出现。

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    我尝试仅使用原理图中的充电器+电池部分看到相同的行为、但尚未发现问题。

    需要尝试的一件事是 Vin 上的较小电容(预计介于1-10 uF 之间)

    请告诉我在这个问题上取得的任何进展
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    在这方面有什么进展? 我无法重新创建您的波形。

    您使用什么为 Vin 供电? 它是恒定的5V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diana、

    感谢您的回复、我们找到了根本原因。

    这是一个耳机应用、充电器和电池组位于不同的一侧。

    因此、它们之间有一条长电缆。

    这会导致电池组和充电器 IC 之间出现压降。

    充电器进入 CHG-STOP-CHG 周期。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    我很高兴您发现了主要问题、并感谢您提供的信息。 它可能对将来的应用有用。