This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:未连接 LED 时 OUT 引脚电压电平

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611331/tlc5941-out-pin-voltage-level-when-led-is-not-connected

器件型号:TLC5941

您好!

当使用3.3V 输入电压、但 LED 未连接到 OUT 引脚时、该 OUT 引脚的电压电平是多少?  

是3.3V 还是其他电压?

请让我来获取您的答案。

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicky、

    电压应为零。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth