Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088EVM-677 主题中讨论的其他器件:TPS61088
昨天我测试了驱动伺服电机并测试了堵转电流:使用和不使用 TPS61088直流/直流升压。
直流/直流升压测试从3.2V (实验室电源输出)到6.5v (修改 EVM 板上的电阻值)。 当我停止伺服电机时、它达到4~6A 电流消耗。
但是、我在没有直流/直流升压的情况下进行了测试、使用同一实验室电源为伺服电机直接提供6.5V 电源。 然后、堵转电流变为1.5~2A、这接近于伺服电机技术规格所宣称的那样。
该电流通过0.05 Ω 分流电阻器进行测试、该电阻器由电源侧输出端的示波器测量。
PIC 1:如果没有 TPS61088、紫色线表示伺服电机直接与电源相连的堵转电流。(没有 TPS61088)
PIC 2:具有 TPS61088直流/直流升压转换器。
发生什么事了? 有人能回答这个问题、还是能为解决这个问题给出一些方向。