This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088EVM-677:3.2V 输入、6.5V 输出、电源直流电机和伺服电机。 失速电流显著增加。

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611961/tps61088evm-677-3-2v-input-6-5v-output-power-dc-motor-and-servo-motor-stall-current-increase-significantly

器件型号:TPS61088EVM-677
主题中讨论的其他器件:TPS61088

昨天我测试了驱动伺服电机并测试了堵转电流:使用和不使用 TPS61088直流/直流升压。

直流/直流升压测试从3.2V (实验室电源输出)到6.5v (修改 EVM 板上的电阻值)。 当我停止伺服电机时、它达到4~6A 电流消耗。  

但是、我在没有直流/直流升压的情况下进行了测试、使用同一实验室电源为伺服电机直接提供6.5V 电源。 然后、堵转电流变为1.5~2A、这接近于伺服电机技术规格所宣称的那样。

该电流通过0.05 Ω 分流电阻器进行测试、该电阻器由电源侧输出端的示波器测量。  

PIC 1:如果没有 TPS61088、紫色线表示伺服电机直接与电源相连的堵转电流。(没有 TPS61088)

PIC 2:具有 TPS61088直流/直流升压转换器。

发生什么事了? 有人能回答这个问题、还是能为解决这个问题给出一些方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 这是一个简单的电源转换问题、我现在知道原因了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是电源转换问题。 采用 TPS61088,Iin =(Vo*IO)/(Vin *eff)