This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流限制器

Guru**** 2768405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611581/current-limiter

主题中讨论的其他器件:TPS25200

你好。

我正在寻找一个包含单个5V 输入和两个稳压输出的组件。

一个限制为5V @1.5A、另一个限制为5V@0.5A。

您能否提供合适的解决方案?

Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    感谢您的支持!
    我已通知相应的工程师、他们很快就会回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    遗憾的是、我们没有能够支持1.5A 的双路输出限流器件。
    您能告诉我应用用例吗?您还需要其他哪些保护措施吗?
    请查看 TPS25200器件并告诉我。

    此致
    Rakesh