This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:如果输入电压低于1.1V、则会不稳定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610838/tps61201-get-instable-if-the-input-voltage-get-under-1-1v

器件型号:TPS61201

首先、很抱歉我的英语不好、我不是一个母语的人... 现在:

我的设计有问题;我希望 TPS61201在3.3V 时提供200mA 的输出电流... 输入电压应约为1V、但如果输入电压低于1.1V、器件将会不稳定、输入电流将上升至800-1000mA ...

数据表显示、可能:


也许我必须更改我的设计:


如果有人能帮我解决问题就更好了:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的应用条件下、输入电流应处于850mA 电平。
    您能否测量 VIN 引脚和 VOUT 引脚波形以显示不稳定的问题。 还可以共享 PCB 布局的图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我明天将发布示波器的一些屏幕截图、我悬停仅当我为电压低于1.1伏的器件供电时才会出现不可解决的问题。 如果启动电压高于1.1V、并且我将电源电压下调、它将保持稳定、达到0.9伏以上的值。

    下面是我的 PCB 布局:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局正常。 您能否共享波形以显示问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的屏幕截图、
    蓝色通道是输入电压(稳定电源)、
    黄色通道列表输出。

    断电:

    然后打开电源:

    如果我将电压降低到1伏以下、它将保持稳定:

    但是、如果我以低于1.1伏的电压为其供电、它就无法稳定、从1伏输入开始:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从最后一个波形开始、输入电压仅为769mA、这可能会导致 UVLO。 您是否可以尝试将 R3降至零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了、我用100N 电容器替换了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    放大最后一个波形以检查实际发生的情况。