This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:模拟调光设计工具中 DPWM (max)的公式

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611342/tps61161-equation-of-the-dpwm-max-in-analog-dimming-design-tool

器件型号:TPS61161

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS61161并有疑问。

请给出建议。

问题

根据模拟调光设计工具、DPWM (max)的说明 显示了最大 PWM 占空比(通常为100*(N-1)/N、其中 N 是 PWM 控制器的位数)。

在这种情况下,哪一项是正确的,100倍(N-1)/N 或100倍于(N-1)/N (电源)?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、
    100*(N-1)/N 正确。 最大占空比为(N-1)/N、乘以100即可将此数字转换为百分比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss

    感谢您的回复和回答。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一