This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:低输出电压下的开关频率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611471/tps62135-switching-frequency-at-low-output-voltage

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件: TPS62085

您好!

我们收到了客户关于 TPS62135的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们通过 EVM 评估 TPS62135。 他们发现、在低输出电压条件下、开关频率会发生如下变化、变为1.4MHz。 为什么会发生这种现象?

 VIN=3.3V
 Vout=1.1V
 MODE =强制 PWM
 R1=91k
 其他部分=默认值

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、DCS-Control 中的频率可能会有所不同。 请参阅 D/S 中的图71和此应用手册 :www.ti.com/.../slyt646.pdf

    您有3.3V 输入吗? 如果是、TPS62085/95等不同器件针对更低的输入电压进行了更多优化。