This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:CISPR25测试结果

Guru**** 2811075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610808/tps92691-q1-cispr25-test-result

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92691

大家好、

我的客户正在调查 TPS92691-Q1、发现用户指南中显示了基于 CISPR 25的传导 EMI 图。 客户想知道是否有适用于 TPS92691的 CISPR25 (0.15~1000MHz)的 RE/CE 测试报告 SEPIC LED 驱动器评估板可与他们共享?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    用户指南中提供了150kHz 至30MHz 的扫描。 我将与系统工程师进行联系、查看他是否进一步扫描并告知您。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我检查了这一点、答案是它仅采用30MHz、因为它没有共模滤波(共模扼流圈、铁氧体磁珠等)。 因此、它可能不会按原样通过。 这并不是完全不寻常的、因为 CM 在很大程度上取决于负载。 因此、我们当时没有保存这些信息。  

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    非常感谢您的快速响应。 我已通知客户、如果客户有任何反馈、我会随时向您提供最新信息。

    此致、
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    您是否有与 EMI/EMC 设计指南(尤其是 CISPR25)相关的材料可与客户共享?

    非常感谢。
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    您是否意味着如何针对 EMI/EMC 进行设计? 如果是、我相信我们在网上有相关的应用手册。

    或者、您是指实际的 CISPR 25规格? 如果没有、我只在我们的频谱分析仪上设置了所有传导级别、我们使用这些级别来拍摄用户指南。

    此致、

    克林特