请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS92691
大家好、
我的客户正在调查 TPS92691-Q1、发现用户指南中显示了基于 CISPR 25的传导 EMI 图。 客户想知道是否有适用于 TPS92691的 CISPR25 (0.15~1000MHz)的 RE/CE 测试报告 SEPIC LED 驱动器评估板可与他们共享?
非常感谢。
陈文森