This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:脉冲跳跃

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611390/tps55340-q1-pulse-skipping

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS61175

大家好、

建议在1.2MHz 或更高频率下进行外部同步。

为什么脉冲跳跃功能在2MHz 时不起作用?

内部电路是否没有足够的时间稳定?

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    请参阅以下链接中的文件。 本文档是为 TPS61175编写的、但与 TPS55340脉冲跳跃类似。
    www.ti.com/.../slvz023.pdf

    谢谢、

    Garrett