This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:高侧降压 MOSFET 过热

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322, TPS40322EVM-679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611266/tps40322-high-side-buck-mosfet-too-hot

器件型号:TPS40322

您好!
我使用 TPS40322构建具有两个输出的降压演示。
输入:5V
输出1:4V/22A
输出2:3V/22A

我根据 TPS40322EVM-679设计电路和布局
我将高侧降压 MOSFET 和低侧 SR MOSFET 的 MOSFET 更改为 AP2606CMT。
VBDS:25V
RDS_ON:0.8m Ω
ID:280A
QG:75nC
Qgs:13nC
Qgd:38nC

当我为演示加电时、我发现高侧降压 MOSFET 过热。
环境温度为25C、输出为5A、高侧 MOSFET 为60C、
环境温度为25C、输出10A、高侧 MOSFET 将达到100C

我检查了栅极波形。
对于低侧 MOSFET、上升时间为80ns、下降时间为20ns
对于高侧 MOSFET、上升时间为100ns、下降时间为80ns。
此外、高侧栅极振幅为4V、比 Vcc 低1V。 是不是因为自举二极管的 VF?

我的演示将在静止空气自然对流中工作。 没有风扇用于冷却。
如何冷却高侧降压 MOSFET?
如果我添加驱动器 IC 以增强驾驶能力、是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用5Vin 时、BP6电压将低于5V。 由于内部自举二极管 VF、您观察到高侧栅极电压将接近4V。

    我建议使用具有低 Vgs 三保持和低 Vds 额定值的 FET。

    如果高侧 FET 仍然很热、请考虑使用两个并联 FET 来降低高侧 FET 上的传导损耗。

    另一种方法     是使用高于5V 的单独电压为 TPS40322 VDD 引脚供电、因此高侧栅极电压将更高。

    谢谢

    钱