This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:输出电压过高

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611035/tlv61220-output-voltage-too-high

器件型号:TLV61220

尊敬的 TI 社区:

我有以下问题:

输入电压:4.05V (锂聚合物电池)

输出电压:6.68V (预期5V)

反馈电压:0.7 (过高)

我已经尝试过另一个 TLV61220 IC、以确保未损坏它。
我还测试了另一个4R7电感。 已检查我的电路是否短路和焊接连接不良。

我的原理图和布局如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    应未连接 GND 引脚。 有什么原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    我在发布之前删除了 GND-Polygon (它覆盖了整个 PCB)、只是为了获得更好的概述。 正如我提到的:所有连接都应该正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这很奇怪。 如果连接良好、则器件应正常工作。
    根据该行为、器件似乎会触发过压保护。
    您能帮助检查每个引脚的波形吗? 测量引脚上的波形。