This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电电流

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610848/bq24075-charging-current

器件型号:BQ24075

引脚16上的充电电流是否正常? 上图是引脚16上的电压。

我希望得到连续电流。

在所有原型(10个电路板)中都找到了这一点。

VIN 电压约为4.5V

电池似乎充电正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德、您好!
    我目前正在对此进行研究。 当我有答案时、我会跟进。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    这可能是由于输入电压较低。 如下所示、V (IN_DPM)通常为4.5V、这是正确为电池充电所需的最小电压。 我建议将输入电压增加到5V。

    -Raheem