This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:解释数据表图3

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610991/tps386000-interpretation-datasheet-figure-3

器件型号:TPS386000

你好

我们使用的是 TPS386000、对数据表有疑问:图3中似乎存在错误。

此外、我们还想确认考虑迟滞的阈值的最坏情况限制值。

  1. 您能否确认下图中标记为蓝色的值为414mV 和396mV? 当然,这两个值不能“同时出现”,如414mV,Vitn 必须为404mV,不能为396mV;另一方面,如果 Vitn 为396mV,Vitn+Vhysn 最多可以为406mV,而不是414mV。
  2. 您能否确认标有红色的文本指向图中的误差、以及曲线的正确部分中的迟滞被遗忘或忽略?

感谢您的帮助和亲切问候、

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli

    您的理解是完美的。

    1.是的。 这些限制是正确的、您的理解也是正确的。

    2.是的、图3应在上升沿设置 V_HYSN、如表6.5中的 V_HYSN 规格所述。

    感谢您指出图3中的错误、我们将与我们的数据表团队合作以获得此更正的结果。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    Michael