This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM3150:Lm3150电压随负载下降

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611082/webench-tools-lm3150-lm3150-voltage-drops-with-load

器件型号:LM3150

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有以下电路、类似于创建的 webench。 Vin=23.5-24.5、Vout=12V、Iout 最大9A。 问题在于0A 时的电压为12.4V、而8A 时降至11.7V。 FB 引脚上的电压也会下降。  电压应保持恒定。

你有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!

    典型的 COT 迟滞控制器需要大量的输出电容器 ESR、以便在 FB 引脚上保持最小的纹波、从而正确切换并保持高效调节。
    开关是否稳定? 使用较小的交流耦合电容 C118 (47pF)可以重试一下。
    您可能需要为此设计添加纹波注入电路。 有关更多详细信息,请参阅应用手册。 www.ti.com/.../snva166a.pdf
    此外、您还可以使用 Webench 并在"Advanced"选项卡下选择"Low O/P RIPPLE 选项"来设计纹波注入电路。


    ----阿姆布雷什