This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:亮度控制功能

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610344/lp8863-q1-brightness-control-function

器件型号:LP8863-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8863-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望 确保 LP8860-Q1和 LP8863-Q1之间的亮度控制功能有所不同。 您能否提供比较表? 他们认为 LP8860-Q1具有比 LP8863-Q1多的功能。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    LP8863是用于高功率负载的最先进的汽车 LED 驱动器、与 LP8860不同、很多升压和 LED 配置都可以自动完成。

    这就是为什么 LP8863看起来比 LP8860简单得多的原因。

    您能否给我发送一封电子邮件、向我展示有关此问题的客户、项目信息? 我可以通过电子邮件更好地回答您的问题。

    sungho.yoon@ti.com

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我们很快将通过电子邮件与您联系

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我期待您的邮件。