请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 主题中讨论的其他器件: LP8860-Q1
您好!
我们收到了客户关于 LP8863-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们希望 确保 LP8860-Q1和 LP8863-Q1之间的亮度控制功能有所不同。 您能否提供比较表? 他们认为 LP8860-Q1具有比 LP8863-Q1多的功能。
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yamashiro-san、您好!
LP8863是用于高功率负载的最先进的汽车 LED 驱动器、与 LP8860不同、很多升压和 LED 配置都可以自动完成。
这就是为什么 LP8863看起来比 LP8860简单得多的原因。
您能否给我发送一封电子邮件、向我展示有关此问题的客户、项目信息? 我可以通过电子邮件更好地回答您的问题。
谢谢、